This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:关于输出脉冲持续时间常数-K 值

Guru**** 2982160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1589790/sn74lvc1g123-about-output-pulse-duration-constant--k-value

器件型号: SN74LVC1G123

您好团队:

我的客户询问每个 IC 的此值的变体。 您能展示这样的数据吗?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    我们没有这些数据、但可以通过开关特性表上的表来计算这些数据

    我们可以假设测试条件大致相同、从而得出绝对最坏情况的数字。  

    110us = K * 10 K * 0.01 uF => K = 1.1 且  100us = K * 10 K * 0.01 uF => K = 1

    因此假设为 10%  最差 外壳。

    此致、

    Owen