This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT574:紧急!FAE 支持有关 SN74AHCT574PWR 的质量和技术问题的联系窗口

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1590352/sn74ahct574-urgent-fae-support-contact-window-about-quality-and-technical-issues-about-sn74ahct574pwr

器件型号: SN74AHCT574

 尊敬的 TI 支持团队:

我们的季节生产已经生产线停产,请帮助提供您的 FAE 联系窗口和 MP 手机给我们,我们需要讨论它和如何处理我们的功能问题。或者您可以指定人到季节 东莞东坑 一项新功能。   感谢您的支持。

TI PN SN74AHCT574PWR             

季节嫁给 Li |采购主管|季节零部件股份有限公司

MP 电话:13712985586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari Li:

    您可以单击 客户支持中心 页面上的“提交支持请求“、他们可以为您提供帮助。

    我也可以帮助您进行故障排除。 你的问题是什么?

    此致、

    Nikki