This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC164:分类符合 MIL-PRF-38535 标准

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1590152/sn54hc164-classification-per-mil-prf-38535

部件号: SN54HC164

大家好、E2E 专家:

我正在与 Northrop Grumman 联系。 我对组件有疑问:8416201CA 和 84162012A。 我知道这些器件已在 QML-38535 行上列出、并列在 SMD 图 5962-84162 下。 问题是、这两个元件是否符合 MIL-PRF-38535 标准、属于“M"类“类?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些器件是 Q 类、它的鉴定性能高于 M 类

      有关更多信息、请参阅常见问题解答–DLA 标准微电路图 (SMD) 和 JAN 器件型号。 特别是、第 2 页的“One Part - One Part Number System“(一个部件-一个部件号系统)摘录说明了我们的设备如何成为 Q 类、其中也包括 M 类

    此致、

    Nikki