This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN5438:SN5438J 热性能信息

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1584974/sn5438-sn5438j-thermal-information

器件型号: SN5438

尊敬的团队:

 

您能告诉我以下热性能信息吗?

 -θ JA : 结至环境热阻

 - theta JB:结至电路板热阻

 -θ JC :结至外壳(顶部)热阻

 - TJmax

 

此致、

松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的松冈诚二郎:

    我没有这些信息、因此我不得不请求它。 它将在两周后提供。 请于 11 月 21 日跟进。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikki-san,

    好的、我将等待您的答复。

    此致、

    松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松冈山诚二郎

    感谢您的耐心。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松冈山诚二郎

    请查看 SN5438J 的以下数据:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 95.7
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 48.4.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 83.1.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 42.0
    结果 — psi JB(标准数据表值) 78.3.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 29.3.

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松冈山诚二郎

    没问题。 我很乐意提供帮助。

    此致、

    Nikki