This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:我们是否有 5V 版本的 SN74AXC4T245?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1590574/sn74axc4t245-do-we-have-5v-version-of-sn74axc4t245

器件型号: SN74AXC4T245
主题中讨论的其他器件: TXU0104TXU0204

尊敬的先生:  

我们是否有 5V 版本的 SN74AXC4T245?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;LVC/LXC 系列中最近的电平转换器具有两个或八个通道。

    DIR 和/OE 输入端的信号是什么? 有一些固定方向转换器、例如 TXU0104 /TXU0204。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    正如 Clemens 提到的、您的信号流是多少? TXU 2 通道器件很可能是不错的替代方案。

    此致、

    Josh