This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:请确认 TXS0108EQWRKSRQ1 可以在 UART、SDIO 和 GPIO 的接口中使用。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1590627/txs0108e-q1-please-confirm-txs0108eqwrksrq1-can-use-in-interface-both-for-uart-sdio-and-gpio

器件型号: TXS0108E-Q1
主题中讨论 的其他器件:TXS0108E

 如果它与 UART、SDIO 和 GPIO 兼容、则是否需要在转换器两侧增加外部上拉电阻器? 因为芯片中有内部上拉电阻。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、由于在逻辑低电平驱动和较高的 VOL 电压期间会额外消耗电流、因此不建议将外部上拉电阻与该器件一起使用。 应用手册对这些内容进行了进一步说明: https://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf?ts = 1764010992816

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。

    对于第一个问题“、请确认 TXS0108E-Q1 可在 TI 网站提到的 UART、SDIO 和 GPIO 接口中使用?  “您能再次检查一下吗? 应用请参阅上面的原理图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saifeng、

    是的、TXS0108E 可用于列出的应用。 请参阅数据表的开关通道部分、以确保工作数据速率在器件的功能范围内。

    此致、

    插孔