This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A-Q1:SN74LVC125A:输入转换上升或下降速率

Guru**** 2925350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74HCS125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592403/sn74lvc125a-q1-sn74lvc125a-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号: SN74LVC125A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125ASN74HCS125

您好、

我们正在寻找 Nexperia 项目 74LVC125A 的回收率。

它将用作我们调谐器 IC 的 I2S 信号缓冲器。  

I2S BCLK = 3.107MHz

I2S WS = 48kHz

由于调谐器 IC 的驱动强度不够、因此我们无法满足 SN74LVC125A 的 8ns/V 规格。

我们是否仍可以使用 SN74LVC125A 来替换 74LVC125A?

在电路板上使用 SN74LVC125A 后、以下是输入(紫色)/输出(绿色)波形:

image.pngimage.png

 

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形是不可读的。 为避免重新缩放图像、请在插入图像时清除“尺寸“字段。

    SN74HCS125 具有不同的电气特性、但支持输入信号的慢速边沿。