This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:功率耗散

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1585514/sn74avc4t774-power-dissipation

器件型号: SN74AVC4T774

尊敬的团队:

请提供以下产品的功率耗散数据。

SN74AVC4T774RSVR  

SN74AVC2T245RSWR

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    请遵循此常见问题解答来计算最大功率耗散。

    【常见问题解答】在哪里可以找到器件的最大功耗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    是否可以使用工作电压和电流来计算功率耗散?

    以以下电路为例、运行期间的近似功率耗散是多少?

    我想反算 Tj 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我们正在研究这一问题、并将很快作出反应。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    对此有任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我在回答 E2E 问题时有点落后、我深表歉意。

    我将于明日作出回应。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    对此有任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    我们仍在研究这一问题、并将很快作出答复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    对此有任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    对此延迟我深表歉意。  

    如果您尝试计算正常运行期间的功率耗散、则我们需要使用以下公式:

    总功率 =静态功率+动态功率+容性负载功耗+电阻负载功耗。

    其他信息可在此处找到: 常见问题解答。 功耗计算器也可在该位置找到。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    ​​SN74AVC4T774RSVR 和 SN74AVC2T245RSWR 的总功率耗散值是多少?

    直流参数、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    Nexperia 使用的总功率耗散是根据封装散热而不是工作电压和电流计算得出的。 以下 Ptot 取自 74AVC4T245 (Nexperia)

    这就回到了我在第一篇文章中分享的常见问题解答。

    【常见问题解答】在哪里可以找到器件的最大功耗?

    请注意、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    在 45°C 环境温度下指定

    测得的温度:  

    SN74AVC4T774RSVR 封装: QFN6、TC max= 88.7°C  

    SN74AVC2T245RSWR 封装: UQFN10 、TC max= 72.4°C  

    此时、两个 IC 的近似 Tj 值是多少?

    功率耗散的近似值是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    TJ 最大值为 150°C

    使用以下公式: pmax (W)=(TJ TAM(°C (max))-(max)(°C))/θJA(°C/W)

    SN74AVC4T774RSVR:[(150°C - 125°C)/ 139.2 C°/W]= 179mW

    SN74AVC2T245RSWR: [(150°C - 125°C)/ 227.4 C°/W]= 109mW

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您计算了 Pmax (W)、没问题。

    在 45°C 环境温度下指定

    测得的温度:

    SN74AVC4T774RSVR TC max= 88.7°C

    SN74AVC2T245RSWR TC max = 72.4°C

    测得的温度是否正常、如何进行验证?

    该条件下的 Tj 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我们的团队不会测量外壳温度、因此我们无法验证您分享的 TC 值是否正确。

    这是我在线找到的公式:

    外壳温度=  最高结温-(结至外壳热阻 X  功率耗散)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    没问题。

    此致、

    Josh