This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:支持 TXB0108 最大 SPI 数据速率

Guru**** 2846030 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0604, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1588936/txb0108-txb0108-maximum-spi-data-rate-supported

部件号: TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXB0604TXS0108E

您好、

我们已经使用了采用 1.8V 逻辑 (Vcca 和 Vccb) 的 TXB0108 双向缓冲器。 在 Vcca 和 Vccb = 1.8V 的数据表中、支持的最大数据速率为 52Mbps。 我们的 SPI 时钟为 50MHz、在该缓冲器的输出侧、我们仅接收 25MHz 时钟输出。 50MHz 的 SPI 时钟不能与该器件配合使用? TXS0108 怎么样? 我们不能降低 SPI 时钟、因为应用的时钟速度是固定的。

Vcca 和 Vccb 上都具有 1.8V 的特定原因。 需要双向缓冲器、因为我们可以切换到 QSPI 模式。

请尽快获得 TI 的支持。

此致

Hafiz Haja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    感谢您在此处提问、QSPI 通常为 6 通道(CLK、CS、4 条数据线)。 此处是否需要 8 通道转换?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们已经使用 8 通道器件实现了电路。 问题如测试时 50MHz SPI 时钟不支持所述。 SPI 时钟固定为 50MHz、因为 SPI 主器件采用供应商配置、无法减少。

    电平转换器主要为 1 位、2 位、4 倍和 8 位。 由于 QSPI 需要 6 条线路、因此我们选择 8 个通道。 在 Vcca 和 Vccb = 1.8V 的数据表中、52Mbps 作为最大合格数据速率。 然后、假设这样支持 50Mbps SPI 数据传输。

    您是否有 6 通道双向高速电平转换器解决方案?

    此致

    Hafiz Haja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    近期发布的 TXB0604 可在此处进行评估。 它支持 1.8V 至 1.8V 的 50MHz: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0604.pdf?、ts = 1763587772969&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTXB0604

    但需要 2 个器件来提供您所需的 8 通道支持。

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    如前所述、我们已经使用 TXB0108 和组装 PCB 实现 8 通道电路以进行测试。 根据数据表、我们提到支持 52Mbps、这就是我们继续使用该器件的原因。 因此、根据您的反馈、TXB0108 不支持数据表中提到的 52Mbps 数据速率。 数据表是否更新了芯片能够处理的实际数据速率、而不是数据表中提到的一些不切实际的值。 您能否解释一下数据表中所述的 52Mbps 数据速率支持为何不起作用? 如果数据表要求某个值、它在实际实现中也应该支持该值、对吧? 我认为 TI 应重新查看 TXB0108E 和 TXS0108 的数据表以了解所声明的数据速率值。 这对设计人员来说确实令人困惑。

    根据您的反馈、除了重新设计采用 TXB0604 芯片的 PCB 外、我们没有任何其他选择。 近期是否会有任何适用于此 TXB06 系列的 8 通道器件?

    此致

    Hafiz Haja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    50MHz 在此处更接近 100Mbps。 请注意、这两 款器件在 1.8V 电压转角处的额定速率不为 100Mbps。

    TXS0108E:

    TXB0108:

    根据您的反馈、我们没有任何其他选择、只能重新设计 PCB 来使用 TXB0604 芯片。 近期是否会有适用于此 TXB06 系列的任何 8 通道器件?

    目前没有计划。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的反馈。 如果 SPI 时钟频率为 25MHz、该怎么办? 在 Vcca = Vccb = 1.8V 时、TXB0108 是否支持这种数据速率?

    TI 是否已经对此进行了测试?

    此致

    Hafiz Haja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hafiz、

    遗憾的是、在表征时、45Mbps 是在 1.8V 转角节点测试的最大数据速率。 如果您想在特定应用设置下测试器件、请访问以下用于进一步评估的 EVM 链接: www.ti.com/.../TXB-EVM

    此致、

    插孔