This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G14:关于 SN74AUP2G14 的工作温度

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1593396/sn74aup2g14-regarding-the-operating-temperature-of-the-sn74aup2g14

器件型号: SN74AUP2G14

SN74AUP2G14DCKR 的工作温度范围为–40 至 125°C、而 SN74AUP2G14DCKRG4 的工作温度范围为–40 至 85°C、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    我不知道为什么 SN74AUP2G14DCKR 的额定温度高达 125°C。 基于数据表的此器件的额定温度应最高为 85°C。 我无法提供具体原因。

    此致、

    Malcolm