This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:我是否可以使用此 IC 从 UC 电平转换到 15V PWM 来接受 3.3V PWM??

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592246/cd4504b-can-i-use-this-ic-to-accept-3-3v-pwm-from-uc-level-shift-it-to-15v-pwm

部件号: CD4504B

我是否可以使用此 IC 接受来自 uC 的 3.3V PWM 并将其电平转换为 15V PWM??
或 10V PWM、然后从栅极驱动器获取 DESAT 信号、使用多路信号分离器将其转换为 6 个 PWM、然后使用此信号将其用于 15V DESAT 信号返回到 3.3V 以用于 uC。

此外,我在中间使用光学 — 电气转换器,因此该 IC 和多路信号分离器将产生多少总延迟。
还建议针对此应用使用任何 1:8 多路信号分离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalpana、

    我们目前正在美国庆祝感恩节假日、因此请预计会有一些延误。 我们将查看由星期一提供的信息和响应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalpana、

    是的、可以。 请确保 VCC = 3.3V 且 VDD = 15V。

    此致、

    Josh