This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108 应用问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592858/lsf0108-lsf0108-application-question

部件号: LSF0108

您好的团队、

这里有一些需要问的问题、
1、关于偏置电阻器、当前数据表显示使用了 200k Ω、但我发现下图中的黄色位置为 3.3V、但绿色位置将降至 2.1V。
该压降是否符合您的预期? 这是否会影响 Vref_B 和 EN 引脚所需的电压并导致性能变化?
2.目前,如果 B 侧为 3.3V 且 A 侧线未连接到信号(悬空)
A.我们的 A 侧外部电源电压将完全上拉、范围为 1.2V 至 1.6V。
b.即使 A 侧未连接到外部电源、仍会有 2.5V 电源。
这是否符合您的期望?

谢谢!

此致、

Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    照片没有附上。

    1.是的,电阻的作用是将电压降至较低的值。