This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV06A:IC 性能 (SN74LV06ADR) 与客户's PCBA 电路 (SO#459360) 不兼容

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592796/sn74lv06a-ic-performance-sn74lv06adr-is-incompatible-with-customer-s-pcba-circuitry-so-459360

器件型号: SN74LV06A

高科技、

PN#SN74LV06ADR

PO#029-2A144

数量:2000

D/C:2209+5 和批次代码:2185312MY2

 

客户报告、测试显示上述 IC 的性能与我们的 PCBA 电路不兼容。 请参阅随附的客户 FA 报告和原理图。

SN74LV06 的 FA 报告 (SO#459360).pdf 

您能否帮助检查并告知是客户的应用程序问题还是 IC 质量问题?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许电压高达 7V。但 R147(或 Q2 的基极)会将电压上拉至 15V、这可能会损坏芯片。