This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32-Q1:有关自动等级的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592756/sn74lvc1g32-q1-question-about-auto-grade

器件型号: SN74LVC1G32-Q1

您好、专家

我在 SN74LVC1G32-Q1 数据表:SN74LVC1G32-Q1 单路 2 输入正或门数据表(修订版 A)中未看到“符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准“或“汽车级“  

SN74LVC1G32-Q1 是汽车级器件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    是、任何具有“Q1"器“器件名称的器件都是自动等级器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    感谢您的评论