This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC30:关于 ESD

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1594011/cd74hc30-about-esd

器件型号: CD74HC30

人员相对应

请就 CD74HC30PWR 数据表中列出的 ESD 信息提供您的回复。

1:HBM 条目为“-",“,但、但 HBM 是需要检查的项目、因此请告诉我该值。

2:CDM 标准在±250V 时非常低、因此请告诉我实际值。 image.png

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    以下是评级:

    HBM - 2kV

    CDM - 1kv