This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A-Q1:我们是否可以将 SN74LVC08A-Q1 用于 5V VCC 应用

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC08A-Q1, SN74AC08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1593219/sn74lvc08a-q1-can-we-use-sn74lvc08a-q1-for-5v-vcc-applications

器件型号: SN74LVC08A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AC08-Q1

尊敬的专家:

我们注意到、 SN74LVC08A-Q1 的 VCC 绝对最大额定值高达 6.5V、我们是否可以在 5V 电源轨中使用该器件、谢谢!

image.png

 

此致、

插孔