This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:有关 SN74AVC4T774 内部缓冲器功能的说明

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1595553/sn74avc4t774-clarification-on-internal-buffer-function-of-sn74avc4t774

器件型号: SN74AVC4T774

您好、

我想确认 SN74AVC4T774 逻辑图中所示缓冲符号(三角标记)的功能。

这些内部缓冲器在 VCCA/VCCB 上以数字方式接收输入信号并重新生成干净的逻辑电平输出是否正确?
也就是说、如果 VA 输入满足 VIH/VIL 和建议的输入转换速率、
即使原始输入出现轻微的边沿下降、器件也会在 Vb 上输出正确恢复的 VCCB 电平波形。

同时、我的理解是、该器件不包含施密特触发输入、因此不提供模拟波形调节(例如强大的边沿整形或噪声滤波)。

您能否确认这一理解是否正确?

提前感谢您。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、逻辑器件在所有输入和输出端都有缓冲器。 (诸如 SN74HC 之类的非缓冲器件 u 04 为特殊标记。)

     Δt Δv 器件确实在输入端有一些迟滞来滤除噪声、但这不是保证的、也不会消除 Δ V/Δ t 限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    我同意克莱门斯,你的理解是正确的。

    此致、

    Josh