This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4044B:HMB 安培;终端处理

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1595645/cd4044b-hmb-terminal-treatment

器件型号: CD4044B

人员相对应

我有两个问题。 请回答这些问题。

1_HMB 在数据表中未提及、因此请告诉我 HBM 的保证值。  

2_pin 2 (NC) 是否可以保持开路? (它需要连接到 VCC 还是 GND?)  

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、该器件很久以前就从 Harris Semiconductor 获得、虽然它具有 ESD 保护二极管、但 Harris 没有在数据表中列出 ESD 等级。 我不知道 TI 在测试时使用什么级别、但您可以假设它至少是自动组装所需的最低电压(即 500V)

    2.数据表显示“NC=无连接“。 引脚 2 应保持开路。