This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541-Q1:输出超过绝对电压时的输入行为

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592281/sn74ahc541-q1-input-behavior-when-output-exceed-abs-voltage

器件型号: SN74AHC541-Q1

您好的团队、

客户想知道、在 OE0 OE1 低电平条件下(启用 VCC 供电的器件)、当输出引脚超过绝对电压(例如,Y1 短接至外部 12V)并损坏时、A1 引脚是否会出现内部漏电流并导致故障?

谢谢

Scarlett

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、  

    关于美国感恩节、我们将在星期一上对此做出回应  

    -欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超过绝对最大额定值、整个器件可能会损坏、因此无法提供任何保证。

    当输出驱动为高电平时、它连接到 VCC、因此 VCC 会上升、更高电压会损坏连接到 VCC 的所有器件。 较高的电压尤其会破坏芯片上布线之间的隔离、因此高压可能会到处泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    非常感谢您的回复、当输出对 BAT 短路不影响输入侧时、是否有任何器件可以支持此场景?

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有能够抵御严重过压的逻辑器件。 必须添加外部保护元件。