This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:咨询 TPLD1201/801

Guru**** 2918640 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD-PROGRAM, TPLD801, TPLD1201, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596996/tpld1201-inquiry-about-tpld1201-801

器件型号: TPLD1201
主题中讨论的其他器件: TPLD801TPS65987D、TPLD-PROGRAM

您好团队:

我想问一些有关 TPLD1201、TPLD801 和 TPS65987D 的技术问题。

  1. TPLD1201/TPLD801 边沿检测:
    • 这些器件能否检测到 100ms 宽度的边沿?
    • 如果宽度大于  数据表中的 tpflt_pd 规格、是否可以进行检测?
  1. 编程工具兼容性:
    • TPLD-PROGRAM 写入器工具是否与 TPLD1201 和 TPLD801 兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alisa Nozawa,

    这些部件是否可以检测到 100ms 的宽度边缘?

    是的、边沿检测取决于输入的 VIH/VIL、而不是边沿速度。 如果您使用的是 100ms 等慢速输入转换、则需使用施密特触发输入配置 TPLD。 这样就消除了转换宽度要求。

    如果宽度大于  数据表中的 tpflt_pd 规格、是否可以进行检测?

    tpflt_pd 与输入转换宽度无关。 tpflt_pd 指定边沿转换发生和可编程滤波器输出之间所需的时间量。

    100ms 宽度边沿对 TPLD 而言不是问题。 请在输入引脚上使用施密特触发模式、这样就没有问题了。  如果不使用施密特触发输入模式、您可能会在输出端看到不必要的振荡。

    TPLD-PROGRAM 写入器工具是否与 TPLD1201 和 TPLD801 兼容?

    是的、您可以将 TPLD-PROGRAM 与 TPLD1201 和 TPLD801 配合使用。 但是、如果您想同时评估 TPLD1201 和 TPLD801、您仍需要 TPLD801 EVM 和 TPLD1201 EVM。 但是、您只需要一个 TPLD-PROGRAM。 TPLD-PROGRAM 可与每个 TPLD EVM 配合使用。

    此致、

    Nikki