This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:TXS02612 是否可用于 eMMC 和 SD 卡之间的电平转换和多路复用?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596028/txs02612-can-txs02612-be-used-for-level-shifting-and-multiplexing-between-emmc-and-sd-card

部件号: TXS02612

大家好:

我的一位客户正在考虑将 TXS02612 用于其新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
他们希望执行以下操作。
1.在 eMMC 和 SD 卡之间变化的信号总线(最大数据速率为 100Mbps)。
1.8V(DATxA 侧)和 3.3V(DATxB 侧)之间进行电平转换。

他们认为 TXS02612 可以通过将 eMMC 连接到 DATxB0 并将 SD 卡连接到 DATxB1 来实现。  
他们的想法是正确的吗?

如果答案为“否“、您能告诉我任何合适的设备吗?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、

    可以、TXS02612 可用作端口扩展解决方案(请注意,一次只能启用一个端口)。 请确保您的应用的时序在该器件的运行限制范围内。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    非常感谢您的答复。

    我与客户确认了这些时间要求。
    CLK 的 TXS02612 最小脉冲持续时间 (tw) 为 8ns。 因此、他们认为 CLK 的最大频率是 62.5MHz、占空比为 50%。
    他们的想法是正确的吗?

    这些测试条件假设 CLK 频率为 83MHz (50% 占空比时 tw = 6ns)。
    在这种情况下是否可以不使用 TXS02612?

    此外、您是否知道有一款可用于 83MHz CLK 频率的类似器件?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakai-san、

    除非客户想要查看双器件解决方案(一个专用于驱动 CLK 信号的转换器、以及通过此器件对 I/O 进行电平转换)、否则 TXS02612 最适合此应用、但其最大运行速度为 60MHz。  

    此致、

    插孔