This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC594:SN74AHC594 的 2025 版本无法运行。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1595733/sn74ahc594-the-2025-version-of-sn74ahc594-fails-to-operate

器件型号: SN74AHC594

您好 TI 团队:

客户的系统可以与正常配合使用  SN74AHC594 的 2022 年版本 、但在更换为时无法驱动 LED  SN74AHC594 的 2025 版本 。 您能否确认一下、SN74AHC594 的 2025 版本是否有任何更改? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件采用了 PCN、在 12 英寸芯片上采用了新工艺。  

    您能否分享一些有关您的用例以及器件如何发生故障的更多信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albert、ö m

    通过相同的控制程序、2022 版 IC 可以正常地点亮 LED、而 2025 版 IC 则无法这样做。 请找到随附的原理图供您参考!

    e2e.ti.com/.../keyboard.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有一些预期行为与意外行为的示波器快照作为比较?  

    原理图看起来没有问题、因此下一步是研究信号的行为方式。