This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:逻辑电平下限

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TLV9034, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596439/txu0104-logic-level-lower-limit

器件型号: TXU0104
主题中讨论的其他器件: TLV9034SN74AXC4T245

您好:

我们想使用 TXU0104 连接具有 1V 逻辑电平的 IC (IC 为 TXU0104 提供 1V 输入并将其电平转换为 3.3V)。 正向阈值电压表明 1V 输入可行、但 VCCA 额定电压低至 1.1V。 TXU0104 是否在 VCCA =输入逻辑电平= 1V(例如,相对于 VCCA = 1.1V、逻辑= 1V)的情况下工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压不得低于 1.08V。1V 电压可能有效、但这不能保证正常。

    要将此类异常电压转换为逻辑电平、您可以使用基准电压为 0.5V 的比较器(例如 TLV9034)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Debjit:

    只要 VCCA 大于 1.8V、1V 逻辑就应起作用。

    您还可以探究支持低至 0.65V 的电源和输入信号的 SN74AXC4T245

    此致、

    Josh