This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204 电路请查看

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596174/lsf0204-lsf0204-circuit-review

部件号: LSF0204

HI TI

  我想确认、当输入(左侧)为 1.8V 推挽电平时、该电路设计是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    高侧需要上拉电阻器、当前似乎缺少上拉电阻器。 请注意、旁路电容器。 为了获得良好做法、还建议将其放置在靠近 VRFEA/VREFB 的位置。
    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

       感谢您的支持。  此电路应用于 SSD 卡、并且主机端已被上拉、因此左侧 B 端尚未上拉。 现在有两种模式、模式 1 是主机将开漏并输出 3.3V 电平。 我相信该电路可以正常工作。 模式 2、它会从 3.3V 切换到 1.8V 推挽电平。 我不确定此电路是否正常工作、或者是否存在风险。 MODE1 和 MODE2 可以自由切换。

    谢谢

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低于 Vref_A 的电压、LSF 用作模拟开关;对于高于 Vref_A 的电压、高电平输出电压由上拉电阻器决定。

    因此、两侧的 1.8V 信号都可以正常工作。