This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABTH25245:SN74ABTH2524 在 Vcc=5V 时的输出电压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596332/sn74abth25245-output-voltage-of-sn74abth2524-with-vcc-5v

器件型号: SN74ABTH25245

尊敬的团队:

对于器件 SN74ABTH2524、在某些输出电流条件下(即最小电压)提及输出电压 VOH 和 VOL。  

在我的设计中、输入电压为数字 0 和 3.3V、与数据表兼容。 然而、对于 Vcc=5V、在特定的 IO 电流条件下指定最小输出电压 VOH 和 VOL。

在低负载条件下(以微安为单位的电流)、VOH 的最大值是多少? 它将接近 5V (Vcc = 5V) 还是 3.5V(TTL 逻辑)?   

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    这是 TTL 器件、因此输出将显示 TTL 逻辑的典型显著压降(输出端不是 5V)。

    此致、

    Malcolm