This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:几个电平转换器问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXU0304, TXB0104, LSF0204, LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596915/txb0104-few-level-shifters-issue

部件号: TXB0104
主题中讨论的其他器件: LSF0204、TXS0104E、 LSF0204-Q1、TXU0304

您好!

您使用的电平转换器很少:

TXB0104、TXS0104  和 LSF0204。

 

(对于 TXB0104)

7.3.2 输入驱动器要求
图 7-2 展示了器件的典型 IIN 与 VIN 特性。 为确保正常运行、器件驱动  
TXB0104 器件的数据 I/O 必须具有至少±2mA 的驱动强度。

 

 

适用于 TXS0104  

8.3.2 输入驱动器要求
信号的下降时间 (TFA、TFB) 取决于外部器件(驱动 TXS0104E 器件的数据 I/O)的输出阻抗。 同样、tPHL 和最大数据速率也取决于外部驱动器的输出阻抗。 数据表中 TFA、TFB、tPHL 的值和最大数据速率假设外部驱动器的输出阻抗小于 50Ω。

 

LSF0204

8.2.1.2.1.1 确定上拉电阻器的大小
上拉电阻值需要将传输晶体管处于导通状态时流经它的电流限制在大约 15mA。 这样可确保导通电压为 260mV 至 350mV。 如果流经传输晶体管的电流高于 15mA、导通状态下的导通电压也会更高。 要设置流经 15mA 处每个传输晶体管的电流、要使用公式 1 计算上拉电阻值。


Rpu =(VPU–0.35V)/0.015A (1)

表 8-3 汇总了 15mA、10mA 和 3mA 处的电阻值、基准电压和电流。 应使用+10%列中显示的电阻值(或更大的值)、确保晶体管的导通电压为 350mV 或更低。 外部驱动器必须能够以 0.175V 的电压从 LSF0204-Q1 器件两侧的电阻器中灌入总电流、尽管 15mA 仅适用于流经 LSF0204-Q1 器件的电流。
LSF0204-Q1 不提供任何驱动能力。 因此频率更高的应用需要从主机侧获得更高的驱动强度。 如果 LSF0204-Q1 由标准 CMOS 图腾柱输出驱动器驱动、则主机侧 (3.3V) 无需上拉电阻器。 妥善做法是尽量缩短灌电流侧 (1.8V) LSF0204-Q1 的布线长度、以更大限度地减少信号衰减。

 

现在、如果我的驾驶能力仅是 1mA、我需要使用哪种电平转换器、因为数据表根本不清楚。

你能帮我吗????

谢谢你  

Sorin Haidau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sorin、

    什么是应用用例? 信号是什么接口、它们是否自动在每个通道中双向传输? 由于您的输入驱动能力仅为 1mA、您是否在寻找缓冲器? 请在此处提供更多详细信息。

     根据用例、对于建议的器件、客户还可以参考 www.ti.com/.../scea118.pdf = 1721063250652&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉您提供的信息不完整。

    我们需要双向电平转换器、因为我们将其用于 SPI 接口。 其次、SPI 不是高速接口。

    不采用缓冲器、因为缓冲器意味着单向。

    您如何计算这些电阻值???

    表 8-3. 上拉电阻器值上拉电阻器值(Ω)

    VDPU 15mA         10mA        3mA 标称值+10%(1) 标称值+10%(1) 标称值+10%(1)

    5V      310 341   465 512    1550 1705.

    3.3V            1082

    2.5V     143158   215 237    717 788

    1.8V      97 106    145 160   483 532

    1.5V       77 85      115 127   383 422

    1.2V       57 63      85 94       312

    这是  用于上拉电阻计算的 LSF0204 数据表

    如果我具有 1mA 的电阻值、那么这是否是解决方案????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sorin:

    使用表上方提供的公式计算上拉电阻:  

    SPI 是双向的、但每通道具有固定方向、因此可以使用 TXU0304 等固定方向转换器作为可靠的解决方案、这样就无需添加外部上拉电阻并节省空间/BOM。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    您没有回答这个问题。

    您 (TI) 是否有任何可以支持 1mA 输入电流驱动的双向电平转换器(最好是 4 位)、而不是更多???

    这是一个问题、而不是其他解决办法。

    谢谢你、Jack   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sorin:

    如果您对 1mA 有输入驱动限制、TXS0104E 和 LSF0204 与 TXB0104 相比似乎更适合此应用。 在之前的响应中、由于方向配置和更容易的实现、我建议使用 T XU0304 用于 SPI 信令。 输入为高阻态、VT 和 VT 等因素也是确保电平转换器解释正确的逻辑高电平/低电平输入的重要注意事项。

    此致、

    插孔