This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV21A:申请 RoHS3、REACH 和 CALPROP65 证书

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV21A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597151/sn74lv21a-requesting-rohs3-reach-and-calprop65-certificates

器件型号: SN74LV21A

尊敬的团队:

我是 Malathi、从事一个医疗维持项目。 我们正在设计中使用您的某些器件;但是、这些器件已过时、我无法在材料成分搜索工具中找到任何详细信息。

器件型号为:

  • DRV8803PWP
  • SN74LV21APW
  • TPS2052BD

请指导我应采取哪些步骤。 由于这是一个维护项目、因此我需要获取这些部件的 ROHS3 合规性信息。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malathi:

     SN74LV21APW 在材料成分搜索中。 此处是指向 材料成分的链接。 此器件的过时之处在于它的管装封装、但您可以获得相同的器件(采用卷带封装)。 本产品为 SN74LV21APWR

    这是逻辑论坛。 对于其他两款器件、请在各自的论坛上发布这些器件、以获取帮助。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 P/N 材料成分搜索结果中的 RoHS 证书 SN74LV21APWR 指定 SN74LV21APW ,因为唯一的区别是在包装? 请确认这是否也适用于其他两个器件:

    • TPS2052BD
    • DRV8803PWP

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malathi:

     我之前给您的这个页面是针对的  SN74LV21APW 。 它符合 RoHS 标准。  SN74LV21APWR  也符合 RoHS 标准、 此页面中显示了该信息。 正确答案是两个器件是相同的、唯一的区别是管装与卷带。

    如需更多信息、您可以查看 TI 产品的有害物质限制声明 (RoHS) 文档。

    我说过、这是逻辑论坛。 我只能对逻辑器件发表声明。 但是、您可以使用 材料成分搜索 来查找其他两台设备的信息 TPS2052BD  DRV8803PWP 。 它们都包含在该数据库中、 材料成分搜索 声明它们都符合 RoHS 标准。

    可以查看此处提供的链接  SN74LV21A 请告诉我。 如果您只对有任何疑问  TPS2052BD  DRV8803PWP 请在这些设备的论坛上发帖。

    此致、

    Nikki