This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:电子保险丝的过压检测操作

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596118/tps25940-over-voltage-detect-operation-of-efuse

器件型号: TPS25940

您好、专家、

eFUSE_OVP_OVP_ESC.pdf Detec_Operation 

TPS25940 具有过压保护、  
根据 TPS25940 的数据表、这是过压检测工作波形数据吗?

您能告诉我下面的问题吗?
1) 哪个时序电子保险丝可以检测到 OVP 检测到?
2) 从一段时间检测到输出关闭有多少时间?

此致、
内山正治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、内山正治

    因此、在超过电压电平的瞬间、OVP 检测就会进行、在 OVP 检测后、器件需要大约 2 微秒的时间来关闭。 那么、输出电压放电取决于所安装的输出电容器。

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sailendra

    感谢您的回答。

    下面还有其他问题。
    “检测到 OVP 后关闭 2 微秒“
    2 微秒的典型值是多少?
    您是否有关于最小值和 maxmun 的任何信息?

    此致、
    Masaharu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaharu:

    该值为典型值。

    数据表中未显示最小值和最大值

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sailendra

    感谢您的回答。

    下面还有一个问题。

    “数据表中不显示最小值和最大值“

    检测到 OVP 后、关闭的时间是否可能超过 3 毫秒?

    由于数据表中的这一数据、过压检测延迟似乎超过 3 毫秒。

    此致、
    Masaharu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaharu:
    您能给我分享一次原理图吗
    最大电压为 16V 时、

    我看到 OVP 在 VIN 的 16V 时触发

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sailendra

    感谢您的答复。

    “您能一次性分享原理图吗“
    我的问题与以下数据表规格有关。(30 页的波形数据、图 60。 过压关断)

    适用于 SSD 数据表、具有真正反向阻断和 DevSleep 支持的 TPS2594x 2.7V 至 18V 电子保险丝(修订版 A)

    检测到 OVP 后、关闭的时间是否可能超过 3 毫秒?

    此致、
    Masaharu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaharu:


    在这里您可以看到、在 数据表的应用示例中、它们的 OVP 设定点为 16.5V、而 2 微秒的测量值是当 VIN 接触到设定点(即本例为 16.5V)时的。  

    因此、测量 OVP 设置时间本身的方式是错误的。 当 VIN 超过 16.5V 时、应获取此信息  

    [quote userid=“467043" url="“ url="~“~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596118/tps25940-over-voltage-detect-operation-of-efuse/6155700

    检测到 OVP 后、关闭的时间是否可能超过 3 毫秒?

    [/报价]

    所以,回答你的问题,没有这样的可能性,我们可以保证它通常需要 2 微秒和最大可以只在微秒的数量级

    此致、

    Sailendra