This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC8T541-SEP:断电时可以驱动输入吗?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54SC8T541-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597336/sn54sc8t541-sep-can-inputs-be-driven-when-powered-off

器件型号: SN54SC8T541-SEP

对于 SN54SC8T541-SEP、能否在 VCC = 0V 时驱动器件输入(在数据表中规定的正常运行范围内)?  这是一个冷备用应用、其中一个器件通电、另一个器件未通电。

此致、

Rick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、断电时、是否可以驱动输出(例如器件断电时输出是否为高阻抗)?

    此致、

    Rz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件未通电、将 OE 引脚拉高强制 Hi-Z 吗?  我不明白这是如何工作的?

    此致、

    Rz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    不、我只提到了输出为 Hi-Z 的唯一场景。 不保证断电时输出将是 Hi-Z。

    此致、

    Josh