This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS374:电源关闭时的绝对额定值

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597103/sn74ls374-absolute-rating-when-power-is-off

器件型号: SN74LS374

(背景)
 当电源关闭时、向缓冲器输入施加 3.3V 信号电压、电源电压 (5V) 到 0V 大约需要 1 秒。

Q) 如上所述、当电源电压降至 0V 时、会施加 3.3V 输入信号。 即使在这种情况下、我们相信绝对额定值低于 7V、也不会出现故障。  
这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sugi Shuichi、

    您是对的。 只要输入信号低于最大 7V、器件就不会有问题。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

     我们理解这一点。 谢谢你。

    此致、

    Shuichi Sugi