This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:芯片的应用问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596358/lsf0204-q1-the-application-issues-of-chips

器件型号: LSF0204-Q1

对于汽车级电平转换 LSF0204-Q1、我想确认该上拉电阻的计算是否与导通状态电阻有关

 

如果 V_PASS 压降为 0.35V、通常 MCU 或 SOC 的 Volmax 约为 0.3V。 因此、0.35V+0.3V=0.65V、这超过了 MCU/SOC 的 Vilmax(对于 1.2V 系统、0.3V 被视为 0.36V)。 因此、无法转换电平

请提供解决方案或推荐其他合适的材料

mmexport1765294183633.jpg

mmexport1765294172930.jpg