This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:锡晶须分析所需的材料信息

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596253/sn74lvc3g17-material-information-needed-for-tin-whisker-analysis

器件型号: SN74LVC3G17

尊敬的专家:

对于 TI 器件型号 SN74LVC3G17DCUR、我想索取以下信息、用于紧急进行客户锡晶须风险分析。  

-镀锡工艺(即电镀,浸渍,热浸渍)、锡厚度(微英寸)、 是镀锡(是/否)、底板材料(例如镍,铜,铁合金)。  

此致、

Tony Feldmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    镀锡工艺 — 电镀哑光锡 (哑光锡)。
     镀锡厚度 — 最小 AS 镀层:7μm(约 276 微英寸)。 导联修整和表单后:允许高达 15%的变薄(最小~5.95μm 或~234 微英寸)。
    TIN 退火了吗? -是的。 电镀后 24 小时内在 150°C 处退火 1 小时。 这是基于引线框且带有成型引线的封装的标准晶须缓解步骤。
    底板材料 — 我不确定此部件上是否有底板。  
    此致、
    Malcolm