This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC04-Q1:符合 AEC-Q100 标准?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1594259/sn74ac04-q1-aec-q100-qualified

器件型号: SN74AC04-Q1

您好的团队、

该器件是否符合 AEC-Q100 标准?

我在数据表中没有看到这样的陈述。 image.png

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peter、是的、我们所有的-Q1 器件都符合汽车标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我在第一页看到我们的大多数 Q1 器件都有符合 AEC-Q100 标准的声明。

    这款器件没有配置的原因是什么吗?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、可能只是没有复制。