This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:ICS 可以&'t 正确仿真计数器

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597990/tpld1201-ics-can-t-simulate-counter-correctly

器件型号: TPLD1201

员工很好

image.pngTPLD1201、EVM

首先、我可以理解 CNTDLY 从输出 L 开始。实际上、  

startup_sch.png

在启动后配置的 TPLD1201 输出 L:(IO7 =输出)

startup_result.png

但 ICS 仿真输出 H:

image.png

 

其次、当 RST 设置 H 电平时、在复位和释放期间预期输出= L  

reset_sch.png

已配置的 TPLD1201 (count=3) 也正常工作:

reset_result.png

同样、ICS 仿真器不会:

reset_sim.png

我认为数据表和配置的 TPLD 之间的此问题是相同的、只有 ICS 仿真是错误的。 是真的吗?

image.png

 

此致、

Okutsu Yasunori

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是目前已知的问题。 需要更新 IC 以匹配数据表和基准测试。 此操作将在 26 年第 1 季度完成。

    工作台和数据表是  没错  良好。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我明白。 感谢您的答复。

    我认为在 ICS 仿真期间 CNT RST =下降或上升似乎是错误的。  这是同一个问题吗?

    ICS 仿真对于 TPLD 设计和检查非常重要。 我们都希望您能更新。 谢谢你。

    此致、

    Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Okutsu

    我以前没有看到过这种行为、但我会将其提交给从事模拟工作的团队成员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请转发给您的团队:

    计数器设置“RST =仅上升“、但仿真会在下降时显示 RST。

    此致、

    Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Okutsu-san,

    这是一种不可预料的行为。 我将记下这一点、以便我们也进行更新。