This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E-Q1:查找器件的特定信息

Guru**** 2690485 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1584307/txs0104e-q1-looking-for-specific-information-for-part

器件型号: TXS0104E-Q1

尊敬的专家:

我希望获得此器件的 CTE、并了解它是否通过了关于使用铜键合线(根据材料声明为铜)的 AEC-Q006 认证。 我需要这两个工具才能与客户(汽车 OE)开始审批流程。

此致、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    有关之前提出的类似问题、请访问以下链接。  

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic---internal/f/logic---internal-forum/1478724/txs0104e-q1-cte-values-of-the-old-and-new-mold-compound-eme-g700fgt-and-eme-g610ta?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TXS0104E-Q1%20cte#

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我得到:

    抱歉,您所请求的页面不存在。 请使用上面的搜索表找到您感兴趣的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    E2E 链接仅供内部使用、Josel 应能够离线提供详细信息。

    谢谢、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未收到信息“离线“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    用于铜键合线的 AEC-Q006 认证的状态是什么? 这是否在 AEC-Q101 测试期间完成??

    如果是、我将需要结果。

     

    从我开这张票到现在已经有一个月了…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    您能否确认未收到该电子邮件? 我离线提供了包含您之前请求的详细信息的电子邮件。  

    所有质量/可靠性和封装信息可通过以下链接找到: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/

    如果在搜索选项卡中提供 OPN、则可以选择下载 pdf/ Excel 格式。  

    尽管我没有看到专门对 AEC Q100-006 进行了标注 (仅通过 AEC-Q100 1 级认证)、但本文档将能够提供该器件的所有 AEC Q100 测试。

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杰克,我收到了 CTE 信息,不是 AEC 信息... 看起来 TI 没有将铜键合线验证为 Q006。 至少没有文件确认它是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我不能说适用于所有 TI 器件、但至少对于 TXS0104E-Q1、  尽管使用了铜键合线、但该文档中尚未明确规定其符合 AEC Q100-006 标准 — 一个原因是该器件是在 2013 年创建的、但是   AEC-Q006 修订版 A 发布的版权日期为  2016 年。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack、是否可以检查是否存在与键合线硬化相关的故障数据? 如果没有报告的故障、我可以将其带回给客户。

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    遗憾的是、我们直到失败才进行测试、直到满足标准 (AEC-Q100) 条件为止、因此我无法提供此数据。  

    https://www.ti.com/support-quality/faqs/qualification-summary-faqs.html

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack、我提到了现场数据。 我知道你不能给我,但有顾虑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

     器件直到发生故障才进行测试、直到 满足标准才进行测试。 抱歉、您请求的数据不存在。

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我们通过客户收到了 TI 信息来源的确认(包括数据)、确认器件实际上已通过 AECQ-006 认证。