This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:SN74LVC3G34DCURE4 的 EOL 通知

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1598622/sn74lvc3g34-eol-notice-for-sn74lvc3g34dcure4

器件型号: SN74LVC3G34

尊敬的 TI 团队:  

美好的一天!

请就以下问题向我们提供建议。

客户想申请器件型号为 SN74LVC3G34DCURE4 的 EOL 或 PCN。 请与我们分享。

此致、

Lucas

Mouser Electronics Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我认为我们没有此器件型号的 EOL PCN。 我检查了一下系统中没有任何东西。 SN74LVC3G34DCUR 是完全相同的材料、现在不再使用传统的“E4"标识“标识符。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Malcolm、

    感谢您的及时支持和宝贵的建议,我们将与客户分享。

    如有任何进一步的查询、请告知您。

    此致、

    Lucas