This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:时钟信号转换和放大器;支持查询

Guru**** 2903800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A, SN74ALVC164245, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1598331/sn74lvcc3245a-clock-signal-translation-support-query

器件型号: SN74LVCC3245A
Thread 中讨论的其他器件: SN74ALVC164245TXB0108

您好、

该 IC 的输入为 CPCI 时钟 (66MHz、5V)。

我想转换为 3.3V

以下 IC 是否支持和电平转换?

SN74ALVC164245DGGR

SN74LVCC3245APWR

TXB0108PWRG4

TXB0108YZPR

还要知道这些 IC 将处理的最大频率。

 

此致、  

KAMESH J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    对于 SN74LVCC3245A 和 SN74ALVC164245、从 5.5V 转换到 3.6V 时的最大数据估计值为 172Mbps (86MHz)

    对于 TXB0108 (PW 和 YZP)、从 5.5V 转换到 3.6V 时的最大数据估计值为 250Mbps (125MHz)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可以 使用这四个部分对 5V CPCI 时钟 (66MHz) 进行电平转换。

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    是的、是的。

    此致、

    Josh