This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:有关 EOL 信息的查询

Guru**** 2867690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1594448/sn74hc14-inquiry-about-eol-information

器件型号: SN74HC14

您好、  

我想了解以下两个组件编号的 EOL 状态:

SN74HC14N  
SN74HC14DR

当前设计使用 SN74HC14N、但由于 EOL、我们想改为切换到 SN74HC14DR。 您能否确认 SN74HC14DR 的 EOL 日期?  更换部件必须至少使用 10 年。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kean:

    这两种器件都无需担心 EOL。 这是我们的 EOL 政策。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    此致、

    Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:  

    您能告诉我这个部分是不是 ( SN74HC14DR ) 将持续至少 10 年,直到 2035 年? 请确认一下。 如果是、我会建议客户使用此器件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kean:

    我们无法确认发送的原始链接中列出的内容以外的任何其他内容。  

    只要有活动客户在使用设备、设备就不会被 EOLed。  

    任何设备也不会出现任何意外的 EOL、此外、 EOL 发布后、将提供终身购买期。