This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV2T74-PWREP EP:SN74LV2T74PWREP 的共模温度是多少

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1598886/sn74lv2t74-ep-what-is-junc-temp-for-the-sn74lv2t74pwrep

器件型号: SN74LV2T74- EP

您好、

SN74LV2T74PWREP 的共模温度是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    此器件的最大结温为 150°C。

    此致、

    Malcolm