This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:SN74LVC1G32 输入电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1598605/sn74lvc1g32-input-voltage-of-sn74lvc1g32

器件型号: SN74LVC1G32
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

尊敬的 TI 工程师

SN74LVC1G32 输入电压

连接的电路是 TMDS64EVM 电路。

VCC 为 3.3V

在这种情况下、我可以输入 5V 信号吗?

谢谢你

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiyoshi、

    是、此器件可接受 5V 输入和 3.3V VCC。

    此致、

    Malcolm