This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC125-Q1:SN74LVC125-Q1 与 SN74AC125-Q1 转换上升/下降速率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1598597/sn74ac125-q1-sn74lvc125-q1-vs-sn74ac125-q1-transition-rise-fall-rate

器件型号: SN74AC125-Q1

尊敬的团队:

 

SN74AC125-Q1 采用 2025 年器件、与 SN74LVC125-Q1 相比、它可以接受更高的转换速率。 (低电压)您可以分享 AC 部件的内部设计/工艺为什么我们可以支持更高的转换速率?

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    不幸的是,我无法与您分享内部设计或流程,因为我们保护我们的知识产权的协议,以及事实上,即使我没有访问这些文件。

    答案非常复杂、归结为晶体管尺寸差异、以及交流系列针对 5V 工作电压进行了优化、而 LVC 系列针对 3.3V 工作电压进行了优化、这将导致架构上存在一些根本性差异。

    此致、

    Malcolm