This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS123:M38510/31401B2A — 低电平有效引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1598565/sn54ls123-m38510-31401b2a---active-low-pins

部件号: SN54LS123
主题: SN74LVC1G123 中讨论的其他器件

我们将为其创建原理图符号 M38510/31401B2A 。 数据表显示了具有低电平有效 BAR 的 CLR 输入和 Q 输出引脚。 您能否确认此器件上的任何其他引脚是否为低电平有效(即需要划线或“/"前“前缀前缀)? 如果是、请列出这些引脚并指明它们的确切引脚名称、如数据表中所示。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    A 输入 (1A/引脚 2 和 2A/引脚 12) 是负边沿触发的、通常在其他'123 系列器件(例如 SN74LVC1G123)上表示为低电平有效。

    此致、

    Malcolm