This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:TXU0304 速率问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1598788/txu0304-txu0304-rate-issue

器件型号: TXU0304

您好 TI 团队:

客户使用  TXU0304  电压转换配置。 最大串扰值  50MHz 、则输出速率仅为  20MHz 。 您能帮助分析一下这个问题吗? 谢谢!
 
SPI 输入频率= 50MHz、VCCA = 1.8V

image.png

 

TXU0304 输出波形

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果我错了、但您是从 1.8V 转换到 5V、可以告诉我吗? 加载条件是什么? 您是否具有较长的布线长度?

    此致、

    Josh