This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:SN74AC14 数据表

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1598382/sn74ac14-sn74ac14-data-sheet

器件型号: SN74AC14

您好:

我查看的是 SN74AC14PW 器件的 2024 年 7 月数据表。  在封装信息表中、SN74AC14PWRG4 器件为–40°C 至+85°C、SN74AC14PWRG4 器件为–40°C 至+125°C、这是正确的吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanya:

    是的、如果保证您有一个“.A"器“器件、那么它将是 125°C。

    但是、由于 PWRG4 和 PWRG4.A 器件是同一器件、因此数据表和订购页面列出了最坏情况:85°C。 没有一个好的方法来保证“.a"设备“设备。