This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G86-Q1:0 级异或门

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597843/sn74ahct1g86-q1-grade-0-xor-gate

器件型号: SN74AHCT1G86-Q1

您好:

我想知道是否存在任何 0 级 (Tamb、max=TTL 150°C) TTL 兼容逻辑端口、
无论是 AND、NAND、OR、XOR 还是其他任何内容。

欢迎使用 CAHCT1G86QDCKRQ1 P2P 兼容器件。

此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们没有任何环境温度额定值为 150°C 的器件。 我们的大多数器件在 125°C(或更低)时将达到最大值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何 0 级汽车同相缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    否、0 级是指 150°C 的环境温度额定值。 我们对此没有任何评价。