This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:输入过压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597732/sn74lxc2t45-input-overvoltage

器件型号: SN74LXC2T45

我将电平转换器 SN74LXC2T45 与两个 3.3V 电源搭配使用。 但是、电平转换器的输入信号为 5V。 是否存在损坏部件的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    LXC 可以承受高达 5.5V 的输入电压、因此您的用例很好。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的答复。 即使电源电压仅为 3.3V、该器件也是否适用?

    此致、

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    正确。 谢谢!

    此致、

    Josh