This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:功率耗散

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597719/sn74lvc3g17-power-dissipation

器件型号: SN74LVC3G17

您好、  

我想使用 SN74LVC3G17DCUR 替换器件:74LVC3G17GT、115。  

您能否就上述部分阐明以下详细信息:

  1. 最大功率耗散。
  2. 静态电流。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedalah:

    1.请参阅此常见问题解答:  【常见问题解答】在哪里可以找到器件的最大功耗? 

    2.静态电流是我们数据表中的 Icc 规格。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、感谢您的快速答复。

    我使用的是 SN74LVC3G17DCUR 器件、但在数据表中找不到最高结温 (Tj (max))。 因此、我假设 150°C 是逻辑器件的标准值。

    以下是不同环境温度下计算出的 Pmax 值:

    1. 上述估算值和计算得出的 Pmax 值是否正确?
    2. 我正在 3.3V Vcc 下运行该器件、并将其用于缓冲 100kHz 时钟信号。 根据数据表、我的理解是、 无论通过它的输入时钟频率如何、它可以消耗的最大电流都是 100mA。 这种解释是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    1.是的,这应该是正确的。  

    100mA 是绝对最大值、但建议的最高值是 32mA(基于 IOH /<xmt-block3> IOL</xmt-block>)。 IOL。