This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3208:采用 700kHz 时钟输入进行功耗检查

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597996/sn74lvc1g3208-power-consumption-check-with-700khz-clock-input

器件型号: SN74LVC1G3208

您好的 团队、

客户使用 SN74LVC1G3208DCKR 自己的计划。

其 A 和 B 输入保持高电平;C INPUT 为 700kHz 时钟信号。 他们的电源为 1.8V、现在的 ICC 为 140uA;您可以帮助检查这种情况下的功耗吗?

此致、

Will