This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37100-Q1:PPS37100Z91DDYYRQ1 — 欠压和过压热保持信息

Guru**** 2693465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1600139/tps37100-q1-pps37100z91ddyyrq1---undervoltage-and-over-voltage-therhold-information

器件型号: TPS37100-Q1

您好、

我正在使用 PPS37100Z91DDYYRQ1 检测 12V 电压。 在 VSENSE 引脚上的分压器之后、测得的电压为 0.828V。您能否确认 VSENSE 引脚的欠压 (UV) 和过压 (OV) 阈值电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    PPS37100Z91DDYYRQ1 是一款仅欠压器件、没有过压阈值。

    由于输入为 12V 时分压器输出为 0.828V、输入为 11.59V 时、输出将为 0.8V。 因此、欠压阈值将为 11.59V。 由于该器件具有 1%的迟滞、因此当输入升至 11.71V 以上时、RESET 将置为无效。

    有关计算此器件电压阈值的更多详细信息、请参阅 数据表的第 7.3.2 节。

    -亨利