This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:将 5V 至 3.3V CPCI 信号转换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1600167/txb0108-translate-5v-to-3-3v-cpci-signals

部件号: TXB0108
主题中讨论 的其他器件:TXS0108E

您好、

如果适用、我们想询问以下操作:

我有双向 5V CPCI 信号、这些信号需要电平转换为 3.3V CPCI 信号。  我可以看到 TI 提供的以下不带方向引脚的器件:

TXB0108PWRG4
TXB0108YZPR

这个自动感应功能会很好吗? 如果没有、您可以推荐替代方案吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    是的 — TXB0108 支持推挽双向电平转换。 但是、如果 cPCI 信号需要开漏支持、请改用 TXS0108E。 请参阅每个器件的开关通道、以确保满足运行数据速率、并将输出负载保持在最低水平以实现最佳 SI。  

    www.ti.com/.../scea147.pdf

    此致、
    插孔